This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:电池平衡

Guru**** 2532100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878419/bq24105-q1-cell-balance

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

客户配置将使用3节电池。

是否需要电池平衡监控?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    这是一个系统/应用级决策。  电池平衡功能可使 所有串联 电池保持 更高的容量、从而 延长使用寿命(即 增加充电周期)。  如果系统不需要频繁地对电池进行放电和充电(例如备用电池) 和/或更换过期电池的成本较低、  则可能不需要电池平衡。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、

    高志林