This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:阳极和阴极上的输入电阻器?

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880673/ucc23513-input-resistor-on-both-anode-and-cathode

器件型号:UCC23513

您好!

在我们的典型应用中、我们将输入电阻器放在阳极和阴极上。

在 SI8261的典型应用中、它们只将输入电阻器放置在阳极上。

我们能否仅在 UCC23513的阳极上放置电阻器?

在阳极和阴极上放置输入电阻器有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您的联系。

    是的、只要您适当调整电阻器的大小以使正向偏置电流处于 建议的范围内、就可以在阳极上使用单个电阻器、如数据表中的图17所示。

    有关选择此电阻器值的指导、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slua912a/slua912a.pdf 

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Howard、

    此外、产品文件夹中提供了电子表格计算器、可帮助您根据电路条件选择电阻器。

    如果我们已回答您的问题、请按绿色按钮。 否则、请告诉我们您还需要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    谢谢你。

    使用2个输入电阻器而不是1个电阻器是否有任何好处?

    我已经阅读了您提供的论文、但找不到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    分体式电阻器通常与在阴极上使用 NMOS FET 的应用共同使用、因此该电阻器有助于在 FET 结处实现可能的功率耗散。  

    除了高 CMTI 额定值之外、仿真二极管上的分离电阻器还通过限制功率晶体管开关周期期间的 GND 共模瞬变来帮助抑制共模噪声。

    此致、

    -Mamadou

x 出现错误。请重试或与管理员联系。