This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:CAN 降压芯片 TPS54531在 ZETA 转换器?中工作

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880749/tps54531-can-buck-chip-tps54531-work-in-zeta-converter

器件型号:TPS54531

可降压芯片 TPS54531 在 ZETA 转换器?中工作  根据 TPS54531 数据表,    引脚 PH 的输出电压 不能超过  -0.6V~30V。  但  在 ZETA 转换器中       、引脚 PH 的电压可能 为负,、类似于-5V。          ZETA 转换器?中工作时、TPS54531可能会损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、器件可能会损坏。

    肖恩