This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:适用于汽车环境中的12V 至3.7V 锂离子、21000mAhr 电池组充电。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878664/bq25895-suitability-for-12v-to-3-7v-li-ion-21000mahr-battery-pack-charging-in-automotive-environment

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ24105-Q1

此器件是否可用于通过12V 汽车电源为锂离子1S-7P、21000mAhr 电池组充电? 快速充电不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mansoor、

    BQ25895不符合汽车标准、但可通过12V 输入为21AHr 电池充电。  在12V 输入时、充电器的效率最低、因此我建议  通过充电器的电源垫实现良好的散热 、以散热损耗、尤其是在电流较高时。  这将防止充电器进入 Treg、从而降低充电电流以保护自身。  慢速充电正常、但 您 需要根据 安全计时器调整充电电流的大小。  例如、默认安全计时 器= 12小时时、您需要 在大于 ICHRG = 21A/hr /12hr =1.75A 的条件下充电或 增加安全计时器。

    如果您需要符合汽车标准的充电器、我建议您使用 BQ24105-Q1。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的回答。 我了解了 BQ24105-Q1。 我可以看到的唯一缺点是、在为21AHr 电池组充电时、它将无法提供0.1C。

    也就是说、有可能添加一个外部开关元件来提供超过2.1AHr 来快速启动充电。 我将对此进行探讨。 如果您知道采用此类布置的示例设计、请向我指出。

    谢谢

    曼苏尔