This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:随负载变化的输出电压压降

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880261/lm76003-vout-voltage-drop-with-load

器件型号:LM76003

您好!

我将 LM76003用于52V 至32V、3A 转换器。 VIN 可以介于50V 和55V 之间。 开关频率为400kHz。 施加1A 负载时、输出电压上出现~400mV 压降。 这是正常行为吗? 如果不是、可能导致该电压降的原因是什么。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    您能否提供设计的原理图和电路板布局? 要进行确认、您是否在输出电容器上使用额外的仪表测量输出电压? 如果您在负载下进行测量、则可能会由于电感较长而产生一些压降。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法提供准确的原理图、但从网络工具下载的附件显示的内容非常接近。 我已经尝试添加更多陶瓷输出电容(最高5个10uF 电容器)、但问题仍然存在。 我在负载处测量、并考虑路径损耗。 感谢 you.e2e.ti.com/.../WBDesign18_5F00_Bode-Plot_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    您的 BOM 是否与 Webench BOM 匹配? 您处于自动模式还是 FPWM? 您能否在轻负载和1A 时提供 SW 节点和 Vout 波形? 您可以在不同模式之间切换并测量相同的东西吗?

    在自动模式下、PFM 运行需要 PFM 检测器具有较小的正直流失调电压。 当负载增加到 CCM 运行模式时、偏移被消除。 您可以在数据表的图45或47中看到这一点。 降低反馈分压器的值可以消除偏移、但代价是泄漏电流更大。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、  

    BOM 与 webench BOM 不完全匹配。 MODE 引脚接地、因此我认为这意味着我不使用 FPWM 模式。 我认为我看到的是数据表图45和47中的行为。 反馈电阻器应处于什么范围才能消除失调电压? 我在无负载(一个窄时间范围和一个宽时间范围)和1A 负载下连接了 SW 引脚的波形:

    无负载(窄扫描):

    无负载宽扫描:

    1A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    您可以尝试一个数量级 RFBT (100k 至10k)、看看偏移电流和泄漏电流是否足够。  

    如果您不想在 PFM 模式下以1A 电流运行、还可以尝试增大电感(~40-80uH)和输出电容。  

    此致、

    Ethan