This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:电气特性和温度范围

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879741/lmr14006-electrical-characteristics-and-temperature-range

器件型号:LMR14006

您好!

我们意识到、在 LMR14006数据表中、所有电气特性仅针对 TA= 25°C 声明、因为存在语句"VIN=/SHDN= 12V、TA= 25°C、除非另有说明。" 在 第5页的电气特性表顶部。 表中没有其他内容。

这是否只是误解? 我们是否指定了整个温度范围或室温下的特征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vsevolod、

    问得好。 我将与团队进行核实、然后返回给您。 这可能是一天或两天。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vsevolod、

    我与团队保持一致。 这些规格保证在25°C 时不会过热。

    Sam