This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:FB 泄漏电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880572/lm3481-fb-leakage-current

器件型号:LM3481

你(们)好。

我想知道 FB 引脚泄漏电流是否具有特性?

我们有一个电池供电的应用、它将 LM3481用作升压转换器、如果不进行升压、功率将流经电感器。 因此、我希望最大限度地发挥反馈网络的价值、以最大程度地降低功耗浪费。 您能否评论一下我可以使这些电阻器的大小、以及它对输出稳定性有何影响?

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您关注 LM3481。

    FB 引脚的偏置电流约为120nA。 我们建议使用小于100kOhm 的底部反馈电阻器。

    这不仅是由于偏置电流影响、而且也是由于噪声。 大电阻会在 FB 上反射更多噪声并降低稳压精度。

    此致、

    银城