This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22921:TPS22921YFPR

Guru**** 2520570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879581/tps22921-tps22921yfpr

器件型号:TPS22921

尊敬的团队成员。

我是 东京电子器件公司(TI 经销商)的 Masa Suzuki。  我 的客户将使用 TPS22921YFP (NanoStar、Logic)。

对于设计 PCB 板、他想知道 UBM 大小(Pls 请参考下面的架构)。 数据表中显示了推荐的焊盘设计、 但他希望设计的焊盘直径与 UBM 尺寸相同

以提高 BLR 性能。 我 一直在寻找 UBM 大小,但 找不到任何显示 UBM 大小的数据。

如果有人可以提供 YFP 封装的 UBM 大小、这将非常有帮助。

此致、

Suzuki M

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再次添加架构,Pls 提到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suzuki、

    我们将在内部检查所请求的详细信息并回复。 请留出几天时间。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh - SAN、

    感谢您的支持。

    此致、

    铃木先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

    对于 TPS22921YFP、我们提供以下信息:

    • UBM 直径–212um
    • 焊球尺寸–240um
    • 焊球材料–SnAgCu