This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:TPS65185上的 I2C 地址

Guru**** 2642215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65185, TPS65186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880583/tps65185-i2c-address-on-tps65185

器件型号:TPS65185
主题中讨论的其他器件: TPS65186

在阅读 TPS65185/TPS651851系统文档期间 (链接) http://www.ti.com/document-viewer/TPS65185/datasheet/abstract#SLVSAQ85042
在第7.5章电气特性中、我们找到了电源在 i2c 地址0x68h 下工作的信息
并且有可能出现"(3)联系 TI 以获得0×48h 的替代地址。" 请求在地址0x48h 中工作的系统。
 
类似的原理是否适用于 TPS65186系统? 我们能否订购在 i2c 地址0x68h 上工作的此类系统?
 
系统与 TPS65185/TPS651851和 TPS65186之间有何差异?
 
在我们的图中、我们使用 TPS65186系统、但遗憾的是、我们使用了该 I2C 总线
地址已采用0x48h。 因此、我们正在寻找一个与 TPS65186系统引脚兼容的替代系统、我们可以在应用中替换该系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、TPS65186 I2C 地址为0x48h。 如果您的应用中的另一个组件使用了0x48h、您可以请求 TI 将 I2C 地址更改为0x68h。  

    下表显示了这三种变体之间的主要差异。 大多数与一些稳压器的电流能力有关。 另请注意、TPS65185和 TPS65186不是引脚对引脚兼容的。  

    参数 特殊条件 TPS65185 TPS651851 TPS65186
    DCDC1开关电流限制 1.5A 2.5A 1.5 A *
    POS LDO 电流限制 3V <= VIN <= 3.6V 120mA 150mA 120mA
    VIN >= 3.6V 120mA 200mA 120mA
    NEG LDO 电流限制 3V <= VIN <= 3.6V 180mA 158mA 120mA
    VIN >= 3.6V 200mA 200mA 120mA
    VDDH 负载电流 10mA 15mA 10mA
    VEE 负载电流 12mA 15mA 12mA
    集成放电电阻器 是的 是的 否  

    * TI 为 TPS65186 DCDC1开关电流限制提供1A、2A 和2.5A 选项。  

    谢谢、

    Gerard