This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:低温度下的短路电流和预充电电流(T1-T2)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880559/bq25601-ishort-current-and-pre-charge-current-under-low-temperture-t1-t2

器件型号:BQ25601

大家好、

客户询问有关 BQ25601低温度下的短路电流和预充电电流(T1-T2)的问题。 如前所述、充电电流将降至1/5电流的一半。 这是否适用于短路、预充电电流和正常充电电流?

如果将正常充电电流设置为120mA、并将 ISET 位设置为1、则会产生更小的电阻;充电电流是否会降至120mA/5=24mA? 如果不是、有什么价值?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WIL、

    在低温条件下、预充电电流和快速充电电流将根据 ISET 设置降低。 Ibatshort 不随 TS 温度变化。

    如果正常充电电流设置为120mA、并将 ISET 位设置为1、则充电电流  降至120mA/5=24mA。

    谢谢、

    宁。