请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 大家好、
客户询问有关 BQ25601低温度下的短路电流和预充电电流(T1-T2)的问题。 如前所述、充电电流将降至1/5电流的一半。 这是否适用于短路、预充电电流和正常充电电流?
如果将正常充电电流设置为120mA、并将 ISET 位设置为1、则会产生更小的电阻;充电电流是否会降至120mA/5=24mA? 如果不是、有什么价值?
谢谢、此致、
将会