This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:电荷电感器随负载和放大器变热;时间增加

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877892/lm25118-the-charge-inductor-getting-hotter-along-with-loading-time-increase

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5118

尊敬的 TI 团队:

在我使用 LM25118之后、现在有 一个 problem..e2e.ti.com/.../SRPG1207_2D00_6R8M_2D00_AW.pdf

电荷电感器随着加载时间和时间的增加而变得更热、从而在短时间内保持 IC 无输出

我的规格是:

一个输入、使用两个 LM25118 IC 作为输出、

VIN=+12v 至+24V

VOUT =+12v 至+19V

Iout = 6A

以下是相关原理图:

我已经尝试调整电感器 Vout、Comp;结果是一样的

如果您有任何建议、请告诉我

谢谢!!

e2e.ti.com/.../pw_2D00_mcu_2D00_01_5F00_191126_5F00_rename.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    感谢您考虑使用 LM5118。  我对电感器 LB4感到困惑。   在我将其转交给我们的专家时、您能解释一下为什么您在那里放置了电感器?  哪一个称为电荷电感器、LB4或 L13?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao:

    感谢您的回复、

    电荷电感器为 L13、LB4用于保护初始电源(VIN_12-24V_PROTECT)、而高侧 Mos 工作时、

    现在我将其移除、方波正常、但 L13快速热条件仍然存在;

    我认为 PCB 尺寸可能会产生影响、但我不知道为什么 L13这么快

    (例如:3A 负载 L13温度在3秒内升高至100C、然后您可以通过电感器或 Mos 听到快速开关声音 、然后关闭)

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su Roger、

    我建议移除 LB4并将其短接。 QB9的漏极应是稳定的电压。 通常、它连接到电容器。

    我有几个问题。

    1. L13的值是什么?

    -我在数据表中看到、您提供的值为6.8uH、但原理图显示的值为22uH

    -如果使用22uH、额定饱和电流是多少?

    2、RB5的价值是什么?

    3.请探测 UVLO 引脚以查看它是否被拉至低电平、然后重新充电。 这将指示过流情况。  

    4.如果降低负载(~500mA),问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett Roecker:

    感谢您的帮助、下面是我的回复:

    1. L13的值是什么?

    -我在数据表中看到、您提供的值为6.8uH、但原理图显示的值为22uH

    -如果使用22uH、额定饱和电流是多少?

    ==>22uH 在开始时使用,发现问题后,我尝试 使用 6.8uH,WEBENCH 建议使用

    但问题 仍然存在、下面是22uH 数据表、Isat=5.5Ae2e.ti.com/.../0001_5F00_SRPN1004_2D00_220M_2D00_S.pdf

    2、RB5的价值是什么?
    =>0.01 Ω、1W、1206e2e.ti.com/.../0002_5F00_TRLM_2D00_12XX001E_2800_5_7E00_30-_506BC6592900_.pdf

    3.请探测 UVLO 引脚以查看它是否被拉至低电平、然后重新充电。 这将指示过流情况。
    => UVLO 引脚电压电平始终为1.3V,即使在设置为1.3V 时也是如此

    4、如果降低负载(~500mA)、问题仍然存在
    =>是的,仍然有,
    但温度上升速度不是很快、因此可能会达到室温的平均值、

    也许几个小时后会出现同样的过热情况

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su Roger、

    6.8uH 电感器的额定饱和电流仅为16.5A。 在您的设计中、最坏的情况是电感器电流可能高于此值 、我建议对饱和电流大于22A 的电感器进行充电。 根据您使用的电流电平、现在似乎没有太多铜来吸收电感器的热量。 您能给我发送电路板的图片吗?

    您能否向我发送包含电容器值的原理图副本? 我要检查一些值、但器件型号未在线显示。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett Roecker:

    好的、我将尝试在下一个版本上使用6.8uH、Isat=38A;现在 我没有要测试的样本

    以下是 与电路板相关的信息:

    请参阅随附的 Excel 文件、您可以按组件位置找到该值、e2e.ti.com/.../LM25118-capacitor-spec.xls

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    感谢您提供的图片、但我们无法轻松找到部件或跟踪信号。  无论如何、请按照 Garrett 的建议更改电感器、如果您看到改进、请告知我们。

    谢谢、

    Youhao