1.使用输入范围为:
A) 2.7V-4.25V
b) 5.4V-8.50V
c) 10.8V-17.0V
根据选择 IC 的合适性、可以选择三个选项中的任何一个。
2.需要三个输出:
A) 12V/1A
b) 9V/1A
c) 5V/1A
3.还需要对电池充电,因此根据第1点中的选择,以下各项需要对以下各项进行充电:
A) 4.25V/2933mA
b) 8.5V/1466mA
c) 17.0V/733mA
4.由于这是电池应用、PMIC 需要低功耗
5.如果有此功能,则良好的其它系统可以添加外部 MCU:开关输入、4个 LED 输出、一次性启用/禁用所有输出或一次性全部关闭
是否有适合这种情况的 PMIC?
编辑:这只是消费应用程序。