This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有3个输出的低功耗 PMIC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24773, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880452/low-power-pmic-with-3-outputs

主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ24773BQ24610

1.使用输入范围为:
A) 2.7V-4.25V
b) 5.4V-8.50V
c) 10.8V-17.0V

根据选择 IC 的合适性、可以选择三个选项中的任何一个。

2.需要三个输出:
A) 12V/1A
b) 9V/1A
c) 5V/1A

3.还需要对电池充电,因此根据第1点中的选择,以下各项需要对以下各项进行充电:
A) 4.25V/2933mA
b) 8.5V/1466mA
c) 17.0V/733mA

4.由于这是电池应用、PMIC 需要低功耗

5.如果有此功能,则良好的其它系统可以添加外部 MCU:开关输入、4个 LED 输出、一次性启用/禁用所有输出或一次性全部关闭

是否有适合这种情况的 PMIC?

编辑:这只是消费应用程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MI、  

    您似乎需要一个可为1节、2节或4节串联电池充电的电池充电器。 PMIC 不具有此功能。 我需要将您的问题重新分配给电池管理团队、以便提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MI、

    我们有电池充电器、可为您上面提到的电池充电、如下所示。   我们的充电器的 NVDC PowerPath 充电器 提供最小 SYS 电压、但该电压最终会随着电池充电而跟踪电池电压。

    BQ25713 -主机通过具有外部 FET 的 I2C 1-4节降压和升压充电器进行控制- 如果输入源电压小于4S 电池、则需要使用该器件

    BQ24773 - 主机由具有外部 FET 的 I2C 1-4节降压和升压充电器控制-输入电源> 4S 电池

    BQ24610 -仅限独立(电阻器组) 1-6S 降压型充电器、具有外部 FET -输入电源> 4S 电池

    您可能仍然需要一个直流/直流转换器来从充电器的输出(即电池)提供一个稳定的输出。

    此致、
    Jeff