This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:它能否满足5000m 距离要求?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880540/ucc23513-can-it-meet-5000m-distance-requirement

器件型号:UCC23513

您好、先生、  

UCC23513DWYR 是否符合5000m 距离(海拔)要求?

非常感谢!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AUX 平面长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、

    尼豪!

    是的、UCC23513的额定海拔高度为5000 m。

    数据表的第6.7节"安全相关认证"对此进行了说明。

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮、否则、请告诉我您还需要了解哪些信息!