This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:同一器件、但输出电压为12V?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880381/ucc12050-same-part-but-at-12v-output

器件型号:UCC12050

大家好、我搜索的元件与 ucc12050相同、但输出为@12V

是否可用? 如果不是... 正在开发中? 我们何时可以使用该部件?

感谢您的回复

来自意大利的 Michele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    感谢您的关注。 我们有5.4V、5V、3.7V、3V 输出电压选项。  UCC12050不支持12V 输出电压。

    我目前没有关于12伏输出电压的详细计划。

    如果 您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Jimmy