This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702-Q1:可订购版本

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702-Q1, TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880566/tps3702-q1-orderable-version

器件型号:TPS3702-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3703-Q1

大家好、

 您将来会发布2.8V 或3V 版本的 TPS3702-Q1吗? 要监控2.8V 或3V 电压轨、您建议使用哪种器件? TPS3703-Q1? 谢谢你。

BR、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    如果不需要18V 输入电压、我肯定会推荐 TPS3703-Q1。 我们已经发布了 TPS3703A4280DSERQ1、这是2.8V 阈值选项。 有关3.0V 阈值选项、请通过 chonghyuk@ti.com 直接与我联系。

    谢谢、

    Chong