This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:Fusion Digital Power Designer:未找到 USB 适配器

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879331/ucd9248-fusion-digital-power-designer-no-usb-adapter-found

器件型号:UCD9248

尊敬的 TI 团队:

我在笔记本电脑(Windows)中安装了用于功率测量的 TI Fusion Digital Power Designer 工具。 而且、我将 USB 电缆从 VC709评估板连接到了我的笔记本电脑。 但是、当我打开该工具时、它会抛出错误"未找到 USB 适配器"。 您能告诉我们是否需要为 VC709安装任何 USB 驱动程序、以便该工具检测 USB 连接吗?

谢谢、此致、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、  

    您能否参阅以下帖子中的信息并尝试是否可以解决问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看到、我们需要连接到 VC709评估板的 USB 转 GPIO 适配器。 但是、我们目前还没有 USB 转 GPIO 适配器。 那么、您能否分辨出有没有其他方法可以测量 VC709电路板上的功率?

    谢谢。

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    很抱歉、我不知道其他工具是否正常工作。  

    是否可以尝试获取 USB 转 GPIO 适配器? 该适配器适用于所有 TI PMBus 器件。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的建议。 但是、我需要更快的解决方案、因为购买 USB-TO-GPIO 适配器需要时间。 我会请求您提供现有设置(可能是 USB 到 USB 连接某些驱动程序或 USB-UART)的替代解决方案、以连接到 TI Fusion Digital Power Designer 软件。

    此致、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想确认 VC709评估板中 USB-TO-GPIO 板的10引脚接头位置。 在随附的 PDF 中、VC709评估板中不存在下图所示的10引脚接头。 那么、对于 VC709评估板、您能否确认10引脚接头的确切位置?  

    谢谢、

    Shubham

     e2e.ti.com/.../VC709_5F00_Power_5F00_Controllers_5F00_Reprogramming_5F00_Steps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     VC709评估板由 Xilinx 设计、而不是由 TI 设计。 您能否使用 Xilinx 进行检查?

    如果板上没有10引脚连接器、则需要使用飞线在适配器和板之间连接数据、CLK 和 GND 信号。  

    谢谢