This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:TPL7407LADR 烧坏问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878191/tpl7407la-tpl7407ladr-burnt-issue

器件型号:TPL7407LA

您好!

我在加电期间面临 TPL7407LADR 烧坏问题。 (插入电源连接器时、存在 DC12V 和 DC24V)

 

请参阅下图、

P301、P302、P303和 P304未连接任何元件。

加电期间的所有受控信号(CTL_VALVE_1、CTL_VALVE_2、CTL_VALVE_3、CTL_VALVE_4)状态可能未知。

DC12V 和 DC24V GND 在我的 PCB 中连接在一起。

所有受控信号均由 DC12V (通过直流/直流降压至 MCU)供电。

 

烧坏的可能性有多大?

发生了2起案件。

 

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看到任何可见损坏? 热插拔期间的瞬态电平是多少?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    IC 起火。 我怀疑是因为热插拔。 如果我先连接插头,然后只打开电源,到目前为止我没有发现任何问题。 但应用允许热插拔。

    是否有任何可能的方法可以避免热插拔过程中烧坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电极、

    您对热插拔事件中通过该器件看到的电流有什么了解吗? 可能是包含电流读数的示波器跟踪? 如果此处出现某种严重过压或过流事件、导致器件超出其最大额定值、则会解释烧断情况。