This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707A:正在查找此器件型号的评估模块

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707, BQ24735, BQ24735EVM-710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880269/bq24707a-looking-for-evaluation-module-for-this-part-number

器件型号:BQ24707A
主题中讨论的其他器件:BQ24707EVM-558BQ24735BQ24707BQ24735EVM-710

您好!

我目前正在评估电池充电器 IC BQ24707、看起来好像有一个评估模块(BQ24707EVM-558)、但它现在已停产。 我希望将其中一个 EVM 模块用于另一个器件、并将 IC 替换为 BQ24707以用于测试目的、类似于 BQ24735/25/15的 EVM。 我已经查看了 BQ24735 EVM 的原理图、看起来唯一的问题是引脚3、4、11上的两个 IC 之间的不兼容性。

BQ24735EVM-710模块中
引脚3和4看起来用于控制背对背输入 FET、因此可以绕过这些 FET 而不影响充电电路
引脚11控制将系统连接到电池的 FET、这对于评估充电方面并不重要。

其他这些引脚周围的电路看起来是兼容的。 我是否错过了任何重要的内容、或者我需要进行哪些更改才能实现此交叉功能?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    这是可能的、但您也可以移除几个零部件:

    1) 1)保持 JP1分流器未组装。 您可能需要移除 D2并替换为短接(焊接电桥或0欧姆)。

    2) 2)移除 Q3。

    3) 3)您必须驱动背靠背 FET 以将其旁路。 这也可能涉及移除 R8和 R9。  

    此致、

    Joel H