This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:低充电电流期间的电感器电流低于零

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880361/bq24780s-inductor-current-below-zero-during-the-low-charging-current

器件型号:BQ24780S

您好!

在使用 BQ24780S 充电控制器 IC 的充电转换器中、当充电电流较低时、在不连续模式期间、电感器电流会降至零(负)以下。

如数据表图26所示。

我已经连接了我们电路中的测量值。 绿色-电感器电流、黄色- SW 节点电压。

这(负电感器电流)对转换器稳定性有何影响?  

负电流是否正常?

您能帮助您更好地理解吗?

谢谢、

Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    对于10m Ω 的感应电阻器、BQ2478080通过在电感器电流(由连接到 SRP-SRN 的 RSN 感应电阻器测量)降至500mA 以下时关闭低侧开关 FET 来实现 DCM。  这是使用 欠流比较 器实现的、您可以通过在数据表中搜索 UCP 来了解更多信息。

    当低侧 FET 关断时、其体二极管将导通、直到电感器电流达到零、然后 FET 将阻断电流。  由于高侧 FET 也关闭、因此开关节点具有高阻抗。   FET 中的寄生电容与电感器一起构成谐振 LC 电路、因此您在 SW 节点电压和电感器电流中都会看到正弦波。  即使电 感器电流中的正弦振荡降至零以下、它也会返回相同的值、并且网为零。  此外、该电流不会返回适配器、它会在 开关 FET 和输出电容器之间振铃。

    要回答问题的第二部分 、 DCM 与 CCM 运行会影响反馈环路的频率响应。  数据表第7.3.6.2节中有一条注意事项、即在 DCM 期间、反馈补偿 会相应更改。  BQ2478080可进行调节、以便在  从 CCM 到 DCM 转换期间保持环路稳定、反之亦然。

    此致、

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢详细的解释。

    我从上面了解到、由于净电流为零、因此电感电流振铃对于转换器稳定性或对系统来说都不是问题、无论电感电流是多少(可以是1A 或100mA)。  

    如果有问题、请更正。

    谢谢、

    Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    没错。

    此致、

    Steve