This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713 OTG 输出电压转换压摆率配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880314/bq25713-bq25713-otg-output-voltage-transition-slew-rate-configuration

器件型号:BQ25713

你(们)好

我想知道如何配置 BQ25713的电压转换压摆率、数据表只提到 了 OTG 输出电压转换压摆率是可配置的、但我没有找到详细信息。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    这是指能够对 OTG 输出电流限制进行编程。  

    压摆率由 CVBUS x dVOTG/dt = IOTG、LIMIT 决定。 峰值压摆率典型值为30mV/us。

    此致、

    Joel H