请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 大家好、团队、
我的客户希望了解从数据表修订版 A 到当前数据表修订版的热降额曲线变化的背景。
数据表修订版 A 使用了基于 PSI_JB 的信息、而最近的数据表修订版使用了基于 theta_JA 的信息。
您能否告诉我为什么进行了更改?
基于 PSI 的信息可以更好地跟踪实际用例?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户希望了解从数据表修订版 A 到当前数据表修订版的热降额曲线变化的背景。
数据表修订版 A 使用了基于 PSI_JB 的信息、而最近的数据表修订版使用了基于 theta_JA 的信息。
您能否告诉我为什么进行了更改?
基于 PSI 的信息可以更好地跟踪实际用例?
此致、
尊敬的 Sato-San:
这与两组降额曲线中显示的功率耗散能力信息相同。 例如、如果您查看12Vin 至3.3Vout 曲线并读出输出电流限制为2A 时的温度、您将看到电路板温度(旧数据表)约为97C、环境温度(新数据表)约为75C。 在这种情况下、无论您使用 PsiJB 和电路板温度还是 ThetaJA 和环境温度值、您都将计算出大约1.08W 的模块功率耗散、这些值在最高允许模块温度125C 的情况下向后工作。
我们的模块数据表中的大多数(如果不是全部)显示了针对环境温度的热降额曲线、而这种变化可能是为了转到此信息的标准表示形式。
我希望这对您有所帮助、
Kris