This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:关于调整 IEEE 802.3af

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS2375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879707/tps23751-about-adapt-ieee-802-3af

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: TPS2375

大家好、

 

我们知道 TPS23751是适用于 IEEE 802.3at 的器件。

因此,即使将0类设置为3类(小于25.5W),TPS23751也无法用于 IEEE 802.3af PSE。

我的理解是否正确?

 

此外、我们了解 TPS2375是 IEEE 802.3af 的合适器件。

如果您有任何推荐的器件、请告知我们。

 

[图像]


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    TPS23751可以与.af 开关集线器互操作、没问题。  当然、它将限制为1类(3类)功率级别-负载输入端为12.95W -但它将通过连接检查并为3类(或2或1类、具体取决于电阻设置)供电。

    您可以随意购买我们的 TPS23751 EVM 之一 、以便使用您选择的.af PSE 设备进行测试、以测试您可能存在的任何互操作性问题、但定义了标准的更高版本、以实现向后兼容性。

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas - San、

     

    感谢您的快速回复。

    我的理解如下。

    如果 PES 为 IEEE802.3af 且 TPS23751被设定为 CLASS0、1、2、3、则正确运行。

    如果 PES 为 IEEE802.3af 且 TPS23751置位为 CLASS4、则操作不正确。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    如果 PSE 为 IEEE 802.3af (1类)并连接到 TPS23751 (4类、2类、IEEE 802.3at) PD、则会发生功率降级(这是 PoE 的一项功能-不是"错误操作")。  功率降级为:

    "只要   PD  从       低于    PD 请求功率的 PSE 分配功率、    其优点 是   、即使            PSE  没有  所有   PD 请求 的可用功率 、它也允许 PSE 为 PD 供电。  此外 、            当连接  到 较低功耗 PSE 时、它还允许较高功率的 PD 以精简模式运行。"

    我建议您观看 以下 有关功率降级的视频、以便更深入地了解运行情况。  本视频从连接到.bt PD 的.at PSE 的角度讨论了此问题...但当.af PSE 连接到.at PD 时、将发生相同的操作。  我认为视频对此进行了很好的解释。  观看视频后、您可以随时提出任何后续问题。  它是 我们大型 PoE 培训系列的一部分

    视频脚本示例(大约3:45)如下所示:

    "功率 降级   并不是一   项真正的新功能。  在  当前 的 IEEE802.3at 标准中、          当连接 到  1类  PSE 或  功率受限  的2类 PSE 时、2类 PD 可能会降级到1类。  因此   、在本例中  、PSE 将 向      PD 提供一个分类手指。  对于  新 的 IEEE802.3 标准、   由于类 级别  有所提高、  PSE 将  能够  以        类似 的方式降级3类和4类 PD、 我们 将 在    下 一张幻灯片中讨论这一点。"

    还可以阅读有关此主题的 E2E 常见问题解答。

    再次感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas - San、

    感谢您提供详细信息。

    我能够很好地理解这一点。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、隐藏。  我很高兴。