This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:关于 TPS63020降压/升压转换器的功耗

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878753/tps63020-regarding-power-consumption-of-tps63020-buck-boost-converter

器件型号:TPS63020

您好、先生、

在评估降压/升压应用期间,我们面临降压/升压转换器的功耗问题。 TPS63020转换器 IC 在工作模式下消耗大约18mA 的电流。我们的应用是电池供电的、因此我们不能承受这么大的电流消耗、因此请仔细查看原理图、并就降低降压/升压转换器的功耗提出不必要的建议。  

我们提供5V @ 3A 的输入、并希望获得4.2V @ 2.5A 的输出。 我们正在获得所需的输出,但电流消耗非常大。

等待提示响应。

谢谢、

Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦语、

    在您的设计中、PS/同步连接到 VIN。 这意味着该器件处于强制 PWM 模式、因此会永久切换、从而在低负载下产生更高的电流消耗。 请将此引脚连接到 GND、输入电流将减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigite、

    感谢您的快速响应。

    如果我将 PSYNC 引脚连接到 GND。 然后、我的降压/升压输出电压(4.2V) 更高、然后(4.45V)我需要大约20%、并且它在3.7V 至4.5V 之间变化、不是恒定的、这可能会损坏我的 GSM 模块。

    那么、您还有另一个解决方案可以做什么、也可以使用其他降压/升压转换器或其他什么?

    谢谢、

    Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    在电源安全模式下、该器件将输出电压增加约3%、以补偿负载瞬态。

    请分享您的布局吗?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    请查找随附的 TPS63020布局图。

    谢谢、

    Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denish、

    在上面的蓝色层下面是否有 GND 层? 如果是、也请分享。

    请分享一些输出电压测量值、可能还有负载电流测量值。 通过这些信息、您可能可以了解您观察到的电压漂移。 通常、这不应在省电模式下发生。

    降低低输出电压下的功耗的另一种可能解决方案是在低电流要求期间将 PS/SYNC 引脚切换至 GND、并在高电流要求之前不久将其切换至 VIN。 当您谈论 GSM 调制解调器时、您可能知道何时需要高电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigite、

    感谢您的快速响应。

    在上面的蓝色层下面是否有 GND 层? 如果是、也请分享。

    不可以、这是底层。

    我们测试了模式配置 PS/SYS 引脚的高电平和低电平配置、并且能够在 PS/SYS 低电平引脚配置近似1.99mA 工作电流时减少流耗。  

    配置时观察到的 PS/SYS 引脚

    1.在低负载时:-电压不稳定,在低于100mA 负载条件下介于3.9V 至4.5V 之间。  

    2.在高达300mA-500mA 的高负载电流下、电压可获得稳定的输出电压电平4.2V。

    在我们的应用中,有源模式下的持续电流约为600mA 至800mA,峰值电流约为2A,因此,请告诉我们是否可以在满负载 条件下的低配置模式下使用 PS/SYS 引脚?

    等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生/我

    对于  处于低 配置状态的 PS/SYS 引脚、这是一个温和的提醒。

    请指导我们 是否可以在满载 条件下以低配置模式使用 PS/SYS 引脚?

    在我们的应用中,有源模式下的电流持续约为600-800mA,峰值电流为约为2A。

    等待您的输入  

    谢谢

    Denish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denish:

    很抱歉耽误你的时间。

    您可以在低电平下使用 PS/SYNC 引脚、并在工作模式下使用负载电流。 TPS63020自动切换至高于100mA 的 PWM 模式。

    然而、低于100mA 的电压摆幅很奇怪。 如果您想了解这一点并尝试对其进行调试、请执行以下书面操作:

    -您能在布局中突出显示输出电容器吗?

    -如果可能、请测量 VOUT、L1、L2和 ILOAD 并将其发布为示波器屏幕截图?

    否则、我们很乐意提供帮助。

    此致、

    莫里茨