This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:TLV70233:过流和过热的恢复时间

Guru**** 2508525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878456/tlv702-tlv70233-recover-time-of-over-current-and-over-temperature

器件型号:TLV702

大家好、

如 TLV70233的数据表中所述:它具有过流保护和热关断保护。  

但我们的客户希望了解过流和过热的恢复时间。

 ℃、热关断为165 μ A、℃阈值为145 μ A。  

 ℃温度低于145 ̊ C 时、它可以恢复正常输出多长时间?  同样、过流保护的恢复时间如何?

谢谢。

此致、

Ansel Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    从热关断℃中恢复的时间是器件降至~145 μ A 以下。 时序是 PCB 环境温度和布局的函数。  

    如果器件处于过流状态并且未进入热关断状态、则仅在过流事件停止时恢复。 通常,过流事件会导致热关断,就像在电流限制中输出电压下降,(VIN-VOUT)*ILOAD 功率耗散增加一样。  

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    是的、我知道通常没有用于描述恢复时间的特定值。

    但您是否在 EVM 或其他电路板上对其进行了测试? 是否有参考数据? 谢谢。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    虽然我们通常不会描述恢复时间的特征、但它通常大约为几 ms。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JC,

    好的、感谢您的患者回复。

    此致、

    Ansel