This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:LM76003电流限制

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880423/lm76003-lm76003-current-limit

器件型号:LM76003

大家好、团队、

我考虑将 LM76003用作以下条件。
 
  VIN= 24V
  Vout = 12V max3.5A

我担心低侧的 LM76003电流限制值、因为最小值为3.4A。 是否可以在上述条件下使用 LM76003?




此致。
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是低侧电流限制、这意味着只要谷值电感器电流低于3.4A、就可以了。 当您有3.5A 负载时、这意味着平均电感器电流为3.5A、如果您的电感器不是很大、则谷值将小于3.4A。