This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:请查看原理图 VIN:12V、VOUT:-5V

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879667/tps5450-please-review-schematic-vin-12v-vout--5v

器件型号:TPS5450

您好!

请查看以下原理图、其中 VIN=12V、VOUT=-5V (负电压)

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定 R10、C8、R9的值? 它们是否未组装? CR1的器件型号是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的支持。

    让您了解组件的价值。

    R10:开路或39 Ω

    C8:开路或1000pF (这些是缓冲电路)

    R9:开路(用于调节输出电压)

    CR1:M2FH3-5063 (ShinDengen)

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于5V 输出、您可以使用更小的电感器。 我认为15uH 应该可以。 此外、请确保 电感器的 RMS 和饱和电流能够支持您的负载。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    电感器具有足够的负载电流裕量。

    因为前一代产品选择的是电感器、所以原因不清楚。

    (150 μ H)

    此致

    Kenta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。
    电感器具有足够的负载电流裕量。
    因为前一代产品选择的是电感器、所以原因不清楚。
    (150 μ H)
    此致
    Kenta。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将考虑15uH 电感器。

    原理图中是否存在任何其他问题?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果 CR1也满足您的负载、则原理图中的 TPS5450设置正常。  谢谢。