This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:未针对2S 配置正确调节 VSYS。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879465/bq25710-vsys-not-properly-regulated-for-2s-configuration

器件型号:BQ25710

您好!

我将 BQ25710用于2S 电池供电型应用。 VBUS 来自 Type-C 电力输送适配器、因此我选择 BQ25710的原因是输入电压范围为5VDC 至20VDC。

我正在我的定制板中测试此设计、并且我遇到了受稳压 VSYS 的问题。 具体情况如下:

-未插入电池。

-VBUS=5VDC

- CELL_BATPRESZ 配置为 VDDA 的45%

-无主机控制。

在这种情况下、我希望 VSYS 调节为8.4VDC (2S)、但我得到的是0.844VDC。

我检查了 VDDA 上的电压、它不是6Vdc、它是4.39VDC。 不过 、CELL_BATPRESZ 引脚上的电压仍为1.98VDC (预计为 VDDA 的45%)。

您能否提供任何线索来了解问题可能是什么?

非常感谢大家的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您能否获取显示 VBUS 上升、CHRG_OK 引脚、SW2开关节点和 VSYS 电压的波形?  

    启动时您的 ILIM_HIZ 引脚电压是多少? 它必须高于1.2V 才能使转换器正常启动。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    这一切都是由于在 RAC 中放置了10Mohm 电阻器而不是10m Ω。 现在、我更改了、它工作正常。 通过这种方式、我误解了 POR 上的 VSYS 输出。 它是 Vsysmin、不是最大充电电压、在我的例子中、对于2S 为6.14V。

    谢谢、