This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069C:额定电流更高的器件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880283/tps2069c-higher-current-rating-device

器件型号:TPS2069C
主题中讨论的其他器件:TPS25221

您好、先生、

我的客户正在使用 TPS2069CDBV、这是一款 SOT23-5、1.5A 额定电流器件、他正在搜索 P2P 和更高额定电流的负载开关、您有什么建议吗?

非常感谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我搜索了但找不到 P2P 设备。

    要获得更高的额定电流、您可以查看 TPS25221。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    明白了、谢谢。

    Patrick