This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180和 LM5180-Q1的差动

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880297/lm5180-diff-of-lm5180-and-lm5180-q1

器件型号:LM5180

大家好、

我们的客户希望了解 LM5180和 LM5180-Q1的区别。 (具体功能和规格)

因为他们已经使用 LM5180设计了原型模型、但应用已从商用产品更改为汽车产品。

因此,他们需要将部件从非 Q1部件更改为 Q1。 (它们还需要重复使用整个电路。)

如果 LM5180和 LM5180-Q1具有完全相同的功能和规格、则可以在没有变化的情况下将 LM5180-Q1用于新电路。

顺便说一下,他们要求我们提供 LM5180的(未加密) SPICE 模型。   如果可以、您能否为我们提供该模型?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将 LM5180替换为 LM5180-Q1、因为其功能是相同的。 对于 SPICE 模型、我们目前不会提供未加密。  加密后的加密后与未加密时的加密后相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。  

    我明白了。

    此致、

    本志本