This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要具有 VCE (SAT)、故障输出、有源钳位的自举隔离式栅极驱动器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21750, ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879639/need-bootstrap-isolated-gate-driver-with-vce-sat-fault-out-active-clamp

主题中讨论的其他器件:UCC21520UCC21750ISO5851

尊敬的 TI 专家:

我正在寻找具有内置功能的自举隔离式栅极驱动器(用于功率 MOSFET)、例如 VCE (SAT)检测、有源钳位、故障输出。
TI 是否提供将上述功能与传统自举隔离式栅极驱动器(例如) UCC21520结合在一起的单个 IC 包?

请向我推荐更好的解决方案。

此致、

Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramensh:

    对于具有集成 VCE 检测、有源米勒钳位、故障输出功能的驱动器、请考虑 UCC21750或 ISO5851/2。 这是一款单通道驱动器、但您仍然可以使用两个驱动器为半桥实现 Boostrap 偏置。

    此致、

    江姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangyao、

    非常感谢您的回复。

    我将阅读并检查是否可能适应我们的应用。

    此致、

    Ramesh P