This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:SEPIC 转换器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880134/lm3488-sepic-converter

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM3478

我是嵌入式硬件设计的新用户、我必须使用 LM3488设计24V 电池至12v@1A 的 SEPIC 转换器。

那么、如何选择 Rsense 电阻器和 Isen 电流的值? 以及为初学者设计电源的任何提示、即我们如何开始新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanaraj:

    感谢您考虑将 LM3488用于您的设计。  有一份关于使用 LM3478设计 SEPIC 的应用手册、这份手册也可应用于 LM3488、因为这两个器件非常接近。  请按照设计步骤操作。  

    http://www.ti.com/lit/an/snva168e/snva168e.pdf

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。