This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138和 UCD3138064启动时间和引脚初始状态

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064, UCD3138A64, UCD3138064A, UCD3138128A, UCD3138A, UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880019/ucd3138-ucd3138-and-ucd3138064-startup-time-and-pins-initial-state

器件型号:UCD3138

尊敬的 TI 专家:

 UCD3138和 UCD3138064通电后需要多长时间才能开始工作?

 -在为每个 UCD3138和 UCD3138064引脚通电后,在它开始工作之前,它的初始状态是什么?

谢谢、

Jackw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    当然、时间是 VCC 斜升压摆率的函数。

    不同应用中的压摆率可能不同、但必须处于数据表中定义的特定限制范围内。

    如您所知、在执行固件之前、该器件还在 ROM 引导加载程序中花费了高达100ms 的时间。

    1. 在以下3种条件下、数字 GPIO 的行为是不同的:A) VCC=0、 B) 0.7V < VCC <2.9V (斜升)、 C) VCC >2.9V

       

    2. UCD3138系列产品的所有产品成员中的数字 GPIO 在条件 A (VCC=0)和条件 C (VCC>2.9V (在数据表中也被称为"复位后")下的行为相同。
      在所有 UCD3138产品中的含义:

      在条件 A (VCC=0)下、如果从外部连接到引脚、标准数字 GPIO 引脚(不包括开漏引脚)将从一个较高的电压中灌入电流。

      这是因为用于防止静电放电的 ESD 二极管连接到 VCC。

      在条件 C (VCC > 2.9V)下、标准数字 GPIO 引脚(不包括 DPWM)将配置为输入并具有高阻抗。

       

    3. 在条件 B 期间(VCC 斜升):

      UCD3138和 UCD3138064中的数字 GPIO 为高阻抗。

      UCD3138A64、UCD3138128、UCD3138A、UCD3138064A、UCD3138A64A、 UCD3138128A 保持输出低电平。

      数据表中未提及条件 C (0.7V < VCC < 2.9V)下第二组芯片的行为差异、您对此是正确的。

     

    在上述努力阐明了标准数字 GPIO 的情况之后,让我们来讨论一下 DPWM 输出、开漏 GPIO 和模拟输入的差异:

     

    1. DPWM 输出在条件 C (VCC >2.9)下配置为输出低电平。

    2. 在条件 A (VCC=0)下、开漏 GPIO 不会灌入任何电流。 因为它们的 ESD 结构不同(ESDC 二极管仅接地)。

    3. 模拟输入也受到 ESD 二极管的保护。 因此、在条件 A (VCC=0)下、它们可能不是高阻抗并且可能灌入电流。

     

    希望这在 GPIO 主题中会有一定的顺序。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

     明白了。 感谢您的快速回复。