This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:TPS61032支持的最大负载电流

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880187/tps61032-max-load-current-supported-by-tps61032

器件型号:TPS61032
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

我正在寻找具有以下规格的直流/直流升压稳压器。

输入电压:2.4 - 4.5

输出电压: 5V

输出电流:1.5A

当我在 TI 门户中搜索时、我得到了器件 TPS61032。 但数据表显示它适用于最大1A 负载。

但是、如果我在 Web-Bench 中进行仿真、它说我也可以将其用于3.6A。 您能否确认此器件是否可用于1.5A @5V 输出。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您可以在此应用中使用 TPS61022、它具有更高的效率和更小的解决方案总尺寸。