This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM723:负开关配置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879948/lm723-negative-switching-configuration

器件型号:LM723

您好!

我对数据表第13页所示原理图中的 CL 和 CS 引脚有疑问。 它们似乎没有连接到任何东西、因此应该接地还是只保持断开?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是为了添加原理图的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    开关稳压器中的电流流经开关元件。
    在该配置中、LM723仅提供 LDO IC 的电流限制。
    在该电路中、LM723应仅提供最小电流来开启和关闭 T1 BJT。
    不需要电流限制。

    电流限制是通过感应外部电阻器上的电压并将其应用于内部 BJT 的基极-发射极结来实现的。  一旦感测到足够的电流限值、内部 BJT 将从集电极传导到发射极并下拉误差放大器。  在典型应用中、将这些引脚悬空就足够了、因为将引脚充电至高于基极发射极导通电压所需的噪声很大-也就是说、这种情况不太可能发生。  但是、在此配置中、您可以将 CL 和 CS 引脚安全地连接到 GND、这将防止内部 BJT 导通、并且防止其受到杂散噪声的影响(如果这是您的系统所关心的问题)。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢您的详细回答。