This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:LM2954是否通过了 ULCETification

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594, LMR34206-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880286/lm2594-whether-lm2954-passes-the-ulcetification

器件型号:LM2594
主题中讨论的其他器件: LMR34206-Q1

大家好、

我是否可以问 LM2594是否通过 UL 认证?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    如果这与 EMI/EMC 相关、LM2594没有任何 UL 认证。 如果您愿意使用较新的器件、LMR34206-Q1在 UL EMC 测试系统的数据表中提供了传导和辐射 EMI 数据。 此数据不提供任何认证。

    此致、

    Ethan