This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:TPS3839 -电压与数据表不符#39;t 匹配

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880182/tps3839-tps3839---voltages-don-t-match-datasheet

器件型号:TPS3839
主题中讨论的其他器件:TPS61006

您好!

我正在尝试使用0.9V 版本(TPS3839A09DBZR)作为 TPS61006升压的复位电路、以防止锁定。  

我按照建议使用了100nF 去耦电容、RESET 引脚直接连接到升压的使能引脚。

最初、它的行为几乎如应有的那样、当其 VDD 上的电压大约为1V (比应有的高100mV)时、它会重新启动、但迟滞大约为200-300mV。 它需要 VDD 上大约1.2V-1.3V 的电压来停止发出重启信号。

我 也尝试过 TPS3839G12DBZR (1.1V)版本、同样的问题是滞后电压大约为200-300mV、复位电压大约为1.4V。 我尝试了两种完全不同的实验室电源、并确定了两种不同的万用表。

我将其用作靠近升压 IC 的 PCB 另一侧的凸台、但没有长导线或任何可能导致任何问题的东西、而且所有电压都直接在引脚上测量、 它们稳定了几分钟(我用示波器检查以确保没有任何不良纹波)

是否有人对去哪里看有一些想法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否显示原理图的捕获? 如果我理解、您看到的是1V 的 VIT-和1.2V-1.3V 左右的 VIT+?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:由于浪涌电流、我丢失了压降