This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7705M:TLC7705QPWREP

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878669/tlc7705m-tlc7705qpwrep

器件型号:TLC7705M

我们使用 TLC7705QPWREP 作为上电复位。 在将电路板暴露于 X 射线检查之前、电路工作正常。 在 X 射线检查(曝光率<100拉德)后、复位输出被反转。 随附的原理图显示了曝光前和曝光后的电压测量值。

X 射线检查是否可能损坏/更换部件?

VDD=3.3V 时的5V 输入电压是否会导致此反相?

我将尝试插入 Visio 原理图、但这不起作用。 电路按如下方式连接:

VDD = 3.3V;SENSE 直接进入+5V;原料/通过10K 电阻器进入+5V;CT 通过510 Ω 电阻器进入4.4uF;控制进入 GND (引脚4);在这种情况下、复位/为正常3.4V、复位为.02mV。 使电路板接受 X 射线测试后、复位/为115mV、复位为3.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在您的测试之间、您唯一更改 X 射线检查的是吗? 您能否隔离测试之间的任何其他变量?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    是的、唯一的"变化"是电路板的 X 射线检查。 这是非常令人困惑的。

    此致、

    John W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我看不出 X 射线可以反转部件、这对我来说毫无意义。 不幸的是、我无法在最后复制此设置 您可以尝试重新连接原理图吗? 使用图片附加工具浏览并插入图片。 它位于文本框上方的编辑器中。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    这是非常不寻常的。 我无法解释问题是什么、但它可能会损坏器件。 您是否在多个器件上注意到这一点?

    谢谢、
    Abhinav。