This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:>10V 输入

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880266/tps3840-10v-input

器件型号:TPS3840
主题中讨论的其他器件: TPS3808

您好!

我需要使用具有10V 以上电源轨输入的 TPS3840进行监控(以检测该输入的~5V)、但 TPS6840的最大输入电压为10V。 是否可以对 VDD 使用具有极高电阻(以降低电流消耗)的分压器电路? 为了正常运行 TPS3840、需要多大的电流?

或者、您是否会建议具有与 TPS3840相似参数的不同器件?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您可以将 TPS3840与数据表第9.2.3节中所示的电阻分压器配合使用、但需要注意的是、在电流消耗(电阻值)和精度之间存在折衷、即使在器件不能正常工作的情况下也是如此。 根据经验、通常能够通过电阻分压器消耗100倍的电源电流(数据表示例中为35uA)、以确保监控器精度。 我知道这种情况非常高、因此我建议使用另一个具有感应引脚的器件、例如 TPS3808。 您可以使用 此处的应用手册 来相应地设计您的电路。 由于流经感测引脚的电流较低(在本例中为25nA)、因此使用感测引脚非常重要、可让您设计出更高的分压器。

    谢谢、
    Abhinav。