This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:ESR 与电容间的关系

Guru**** 2507855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, LM1086, LM1117, TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880149/tlv760-esr-versus-capacitance

器件型号:TLV760
主题中讨论的其他器件:TLV1117LM1086LM1117

尊敬的 Sirs:

是否有一些有关输出电容 ESR 限值的额外数据? (ESR 与 Co)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VS:

    根据数据表、ESR 没有限制。
    ESR 增大时、电容器在负载瞬态事件期间提供电涌的能力将减小。
    在选择输出电容器时、请考虑您在输出端所需的瞬态响应。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您提供信息。 幸运的是、TLV760对 ESR 和电容器值没有严格的限制、但在常见的 LDO 中、这几乎是一个例外。 您能否提供有关 TLV1117、LM1117和 LM1086的类似信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VS:

    答案如下:

    TLV1117
    ESR 要求介于0.2欧姆和10欧姆之间。

    LM1117
    ESR 要求介于0.3欧姆至22欧姆之间。

    LM1086
    遗憾的是、数据表未提供特定值、但说明"钽"和"铝电解"电容器将使 LDO 稳定。  这些电容器类型的 ESR 与 LM1117和 TLV1117相当。

    谢谢、

    斯蒂芬