This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601的最大放电流是多少?

Guru**** 2528780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879928/bq25601-what-is-the-maximum-discharging-current-for-bq25601

器件型号:BQ25601

尊敬的 TI:

当 BQ25601在没有充电器的情况下处于放电模式(Vbat 至 Vsys)时、它可以处理的最大放电电流是多少?  第6页有一个 Iswop、即3.25A。 第11页中有一个 Ibatfet_OCP、即6A。 哪一个是正确的? 谢谢!

谢谢

风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    ISWOP 是从降压转换器 到 SYS 的最大电流。  IBATFET_OCP = 6A min 是 针对从 BAT 流向 SYS 的电池放电电流的过流保护

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 这是否意味着只要持续放电电流小于6A、BQ25601就可以处理它?

    谢谢

    风扇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    是的。

    此致、

    Jeff