This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:设计用于半桥的 UCC21750自举

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879521/ucc21750-bootstrap-on-ucc21750-for-half-bridge-designed

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC21520

你(们)好  

我们的产品是一种功率、`s 拓扑是相移全桥。

开关占空比始终以50%的效率工作。  

 当 UCC21750处于预览阶段时、我在旧数据表中看到了自举电路。

因此、我还想在 UCC21750上设计自举电路、

但当 UCC21750变为活动状态时、数据表中删除了自举。

TI 不推荐使用自举电路吗?还是仍然可以使用它?

非常感谢

Kou ikutetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kou、

    我已联系此器件专家、他们将很快回复您。

    自举电路仍应适用于此驱动器、具体取决于您的应用所需的浮动高侧偏置的详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kou ikutetsu、

    是的、在这种情况下可以使用自举电源。 由于负偏置轨使自举设计变得更加复杂、因此我们不建议通常为此驱动器使用自举电源。 但在您的情况下、VEE 连接到 COM、则可以采用典型的方式施加电源。 请参阅此 举电源设计参考。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Audrey 和 Richard

    谢谢您的重播、非常感谢。

    是的、我确实很担心 VEE 上的-9V 电压可能会下降、

    但我发现 VDD-VEE=425v、它超出了数据表中的最大值。

    此时、我知道常规自举电路将不起作用、

    在这种情况下、如果我需要负电源轨、我将使用浮动负电源轨。

    Audrey、Richard

    感谢您的帮助。

    此致、

    Kou Ikutetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我回答另一个相关问题。

    我在 UCC21520 `s 数据表 的第37页看到了具有单电源和齐纳二极管的栅极驱动路径中的负偏置。

    此电路是否适合我的情况?

    如果可能的话,我真的想查看任何设计指导或文档,以帮助我解开这个电路。

    如果没有任何文件是可以的,我将亲自尝试一下。

    只需检查是否有机会申请我的 case。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Kou Ikutetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kou Ikutetsu、

    是的、理论上、即使使用自举电源、此电路也能够提供负电源轨。 遗憾的是、我们没有有关此电路的更多详细信息或应用手册。 我建议您在系统中对此设计进行仿真和原型设计、以验证它是否能够在驱动器限制范围内正常工作。

    此致、