This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:需要有关全桥 LLC 转换器设计的帮助

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880199/ucd3138-need-help-with-full-bridge-llc-converter-design-with

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: UCC25600

我计划使用 UCD3138设计3kW (540v 至28V)全桥转换器。  

我已经设计了一个采用 UCC25600的全桥。 但是、您的工程师指出(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/861143)、该 IC 无法确保两个引脚都具有 ZVS。  随附的是 我之前原型的电路图。  

我的问题是、您是否有任何 LLC 转换器的应用示例(最好不是相移)可供查看? 我找到了一个评估说明、但没有按照原理图进行说明。 提前感谢您!  

此致、

Sidd

 e2e.ti.com/.../5444.TI-_5F00_-upload.pdf