This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531-Q1:用于两个输出短路

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880020/ucc27531-q1-use-with-both-outputs-short-circuited

器件型号:UCC27531-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27531

大家好、团队、

UCC27531/2-Q1具有分离输出(OUTH 和 OUTL)。

我们能否在 OUTL 和 OUTH 引脚短接的情况下连接 FET 栅极?
是否存在过流等任何问题?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Someno-San

    感谢您的联系。

    将 GATE 连接到短路的 OUTL 和 OUTH 引脚不会出现问题、但最好使用占位栅极电阻器来优化可能的振铃并调整栅极上升/下降时间。   

    否则、没有与驱动器击穿相关的具体问题。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou