This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:WSON-10是否再次有效?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879686/lm5113-wson-10-active-again

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LMG1205

您好!

采用 WSON-10封装的 LM5113是 NRND (SNVS725H)、但现在又被列为有效(SNVS725F 旧版在线数据表)?

此封装是否会继续存在、或者是否会直接替换?  

在厚铜(> 35µm μ m)上使用 WSON 比使用 DSBGA 封装容易得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我查看了可订购器件的编号和状态、WSON 被列为有效、但 DSBGA 为 NRND。 数据表修订版在2013年4月之前进行了更新、因此该状态已存在一段时间。 DPR0010A 看起来像是一个包含多个器件的通用封装、因此长期可用性不会成为问题。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我有点困惑、因为在数据表 SNVS725H (2018年1月)中、该组件完全标记为 NRND。 因此、我们切换到 LMG1205、但在将 DSBGA 封装放置在所需的70µm Ω/2oz 铜上时遇到了很多问题。


    目前、产品页面再次引用"旧"SNVS725F (2013年4月)。
    不再引用的数据表 SNVS725H 也更加广泛。 SNVS725H 中描述的权变措施现在是否集成到硅树脂的更新版本中(如短脉冲输入滤波器或外部自举)?

    谢谢  

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢后续问题、

    LMG1205是 LM5113的升级版或修订版、它修复了5113  中的硅修订版权变措施  

    请告诉我这是否能回答您的问题或您有任何其他问题。

    谢谢、