This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:CISPR 25 5类传导问题

Guru**** 2534410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879364/lm25180-q1-cispr-25-class-5-conducted-issue

器件型号:LM25180-Q1

尊敬的 TI:

正如标题所述、存在 EMI 问题。
108M 频带在规格上悬停、并调试了以下内容、但效果不是很好。
 >> 1차 Ω 和2차 Ω GND:Y-cap (1000pF)
 >>变压器磁芯已屏蔽
您能指导我解决这个问题吗?

e2e.ti.com/.../CISPR-25-Class-5-Conducted-Issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ、

    原理图上没有输入电容器。 我假设它是 C48、如布局中所示。 CIN 电容器对于良好的 EMI 至关重要。 将 CIN 电容器放置在非常靠近 IC 的位置、以便环路(IC 的 CIN+-> VIN 引脚-> IC 的 GND 引脚-> CIN-)具有尽可能小的环路面积。 具有长细布线和返回 GND 的中间层路径的电流布局会产生大量寄生电感、在 FET 关断时、该电感会与 FET 的寄生电容发生振铃。

    2.原理图中的 L14未出现在布局中。 该磁珠也不应存在。

    布局中的 C77和 R93不在原理图上。 尝试调整缓冲器值以减少振铃。

    4.可以将 D17和 D14直接置于彼此的上方/下方,以便缩短 SW 走线的长度。 您可以尝试降低 D14的钳位电压以帮助降低 EMI。

    5.移动组件以使 SW 节点尽可能短。 通过移动组件可以将其降低~40%。

    6.将 Y 形电容器直接放在布局上变压器的下方(顶层、旁边)。 减小该电流的环路面积。 电感越大、意味着重定向的电流越少、电容的效率就越低。

    7. COUT 可以添加一个小型陶瓷电容器来重定向高频噪声。

    如有进一步的问题、请进行更新、使原理图和布局匹配。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很抱歉耽误你的回答。
    我们决定制作第二块电路板。
    我们将根据您告诉我们的指南制作一个板。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ、

    听起来不错。 感谢您回来。

    Sam