This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:TPS3710

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3710, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880050/tps3710-tps3710

器件型号:TPS3710
主题中讨论的其他器件: TPS3890

您好、先生、

TPS3710比较器有两个输入:一个外部输入、一个输入连接到内部基准。

比较器上升阈值被修整为等于基准电压(400mV)。 比较器也是如此

具有内置的

问:我能否将基准电压调整为1.25V?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    您无法调节内部基准电压。 但是、由于内部400mV 内部基准电压低于1.25V、因此您可以使用电阻分压器来监控1.25V 基准可以监控的任何电压。 我们还有其他内部基准电压接近1.25V 的器件、例如基准电压为1.15V 的 TPS3890。 请注意、内部基准电压越低、器件可监控的电压越低。 器件可监控的最高电压基于最大 VDD 规格、因为您可以在 SENSE 引脚上使用电阻分压器来监控任何高于内部基准电压的电压。

    请告诉我这是否能解答您的问题。