This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:通过 ISET 引脚测量放电流

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880206/bq24075-measuring-the-discharge-current-via-iset-pin

器件型号:BQ24075

可以通过 ISET 引脚测量充电电流。 遗憾的是、数据表不清楚放电流:

'当充电器被启用时、内部电路生成一个与 ISET 输入上的充电电流成比例的电流。 ISET 流出的电流为充电器电流的1/400 (±10%)。当施加到外部充电电流编程电阻器 RISET 时、该电流会产生模拟电压、该电压可由外部主机监控以计算从 BAT 获得的电流。"

它说"[...]源自 BAT 的电流。" 我认为这应该是放电电流。 即使未连接充电器、也可以测量来自 ISET 引脚的放电流吗?

非常感谢。

最棒的

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、  

    ISET 引脚仅用于测量在启用充电且器件正在主动充电时为电池充电的电流。 无法测量放电电流。