This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:RT1计算

Guru**** 2382830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880091/bq24210-rt1-calculation

器件型号:BQ24210

您好!  

我有一个与 TR1计算相关的问题。
在数据表中、我可以看到 V45C = 18.6[%VTSB]和 VTSB = 2.2V
因此我认为 V45C = 2.2*0.186 = 0.4092V

在"详细设计流程"部分、我了解 V45C = 0.186V、而不 是0.4092V

我能解释一下这种差异吗? 也许我错过了一些关于商品的东西。。。 。我哪里出了问题?

此致、  

水坝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dams

    RT1的正确答案是21.5k 欧姆。  详细的设计流程是正确的。  

    公式3未能很好地描述 V45C 以及如何将其应用到公式中。 电气规格表显示 V45C 为18.6% 、使用十进制值(0.186)。

    更新公式3的说明。